This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT245B:SN74ABT245BDGVR 和 SN74LVC245ADGVR 之间的兼容性检查请求

Guru**** 2606625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818657/sn74abt245b-compatibility-check-request-between-sn74abt245bdgvr-and-sn74lvc245adgvr

器件型号:SN74ABT245B

该电路现采用 SN74ABT245BDGVR 器件进行设计。

输入信号:5V 电平
2.输出信号:3.3V 电平
工作电压:3.3V

由于其设计与数据表上的工作电压不同、我想将 SN74ABT245BDGVR 更改为 SN74LVC245ADGVR。

因此、我想使用 SN74LVC245ADGVR 来确定电路配置是否合适。

另外、让我知道使用中有缺陷的器件 SN74ABT245BDGVR 的百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 具有比 ABT (32/64mA)更小的建议输出电流(24mA)、但除此之外、它兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    SN74LVC245可在这些条件下正常工作。 这一最大的差异是 Clemens 提到的驱动强度。