This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:VCO 的最低频率是多少?

Guru**** 2925000 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818070/sn74lv4046a-what-is-the-minimum-frequency-of-vco

器件型号:SN74LV4046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A

大家好、

根据数据表、VCO 的最大频率为24MHz 或38MHz。
我找不到最低频率。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    VCO 使用三个外部组件来确定器件的工作频率、即 R1、R2和 C1。  这些组件的局限性如下:

    中心频率测试使用 R1和 C1的最小值、同时移除 R2以实现零偏移(和 Vcc/2输入电压):

    我不希望器件的驱动速度比所示最小中心频率的1/2慢。 例如、在3.3V 电源和7MHz 中心频率下运行时、VCO 肯定会在低至3.5MHz 的频率下运行、但我可能不会尝试将其推至低于该频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的回答。
    您能告诉我当 Vcc=5V、c1=0pF、r1=k Ω、r2= 9.1kΩ∞Ω(最大频率为38MHz)时、最小频率是多少?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我建议不要在 C1 = 0pF 的情况下运行器件(这是在数据表上测量的典型最大值38MHz 的地方)。 正常运行时、数据表 C1的最小值为40pF、在这种情况下给出了上述频率值。

    CD74HC4046A 具有更详细的运行图。 由于 SN74LV4046A 被设计成直接替换 CD74HC4046A、这些图可用于设置 SN74LV4046A。

    图12显示了各种 C1值下的预期中心频率:

    以上图表采用对数刻度。 您可以看到、在最小电阻(3kohm)下、中心频率开始向较低的电容值滚降(小于100pF)。  

    同一数据表中的图21显示了 VCO 频率与 VCO 输入电压的函数关系:

    我之所以选择此图、是因为它显示了在非常相似的条件下运行的情况。 您可以在此处看到、VCO 输出频率在~4MHz 至~17MHz 范围内变化(4.5V)、中心频率(VCOin = 2.25V)为~9MHz。

    您还可以看到、电源频率不会显著影响 VCO 频率、只不过它扩展了频率范围的顶端-即3V 电源范围与4.5V 重叠、并且非常接近6V 范围。  即当您使用5V 时、您会发现这些数字与4.5V 非常匹配... 如果您有一个非虚电源、我建议使用4.5V 电压值、因为电源会发生变化、针对最坏情况进行设计是一个好做法。