This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:错误活动

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74HCS74-Q1, SN74AUP1G97, SN74LVC1G97, SN74HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816061/sn74lvc2g74-wrong-activity

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17SN74HCS74-Q1SN74AUP1G97SN74LVC1G97SN74HCS08-Q1

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用的是2G74、原理图如下所示

我们满足输出 Q 的活动状态错误。 我们尝试删除 D3、R4、R384。 但仍然有错误的活动

请帮您检查一下。

波形 CH1为引脚5 Q、CH2为引脚1 CLK

1: 未准备好正脉冲、然后改变状态。

2.按下开关按钮产生 正脉冲,但 Q 没有任何活动。

3、不改变 正脉冲状态。

4、不改变 正脉冲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PULSE_CON1信号反弹、即边沿不干净。 如果您让示波器使用更高的采样率并放大、您将看到有多个上升沿和下降沿。

    机械按钮必须去除回弹。 在硬件中完成时、通常使用低通滤波 器;请参阅、例如、转换瞬时按钮开关以维持开关的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    请参阅此培训视频、了解如何正确使用 DFF 进行按钮切换:

    https://training.ti.com/convert-momentary-switch-toggle-switch?cu=1134826

    您将需要一个去抖电路和施密特触发器。 您可以添加外部施密特触发器、如 SN74LVC1G17或具有内部施密特触发器的器件、如 SN74HCS74-Q1。 CLR 引脚也会出现问题、因为它连接了一个大型 RC 电路。 缓慢的上升时间会对器件造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    请帮您检查一下

    1. TI 是否具有和门解决方案、其中包括施密特触发器功能?
    2. 因为有一个较大的 RC 电路连接、所以 CLR 引脚也会有问题。是否有 RC 的建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1G97或 SN74LVC1G97

    2.如果使用慢速信号驱动 CLR 引脚、则必须在其前面放置一个施密特触发缓冲器。 (您还可以将97器件配置为缓冲器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我们实际上正在推出新的逻辑器件系列、这些器件将在所有输入上集成施密特触发器。 与 SN74HCS74-Q1一起、我们有 SN74HCS08-Q1、它是一款具有施密特触发输入的与门。

    由于该器件的转换速率要求最大值为10ns/V (@3.3V)、因此任何实际的 RC 都将违反这一要求。 因此、正如克莱明所说的、这里必须有一个施密特触发器。

    我建议将 NC7S08替换为 SN74HCS08-Q1。 由于它包含 四个2输入与门、因此您可以将其余三个中的一个用作 DFF CLR 引脚的施密特触发缓冲器。 然后、您还有两个可能需要在需要与门或施密特触发缓冲器的其他位置使用的数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    关于您对 CLR 引脚的回复、  

    我们目前无法控制 CLR 引脚。
    开始时、RC 只想使输出的初始值为低电平。
    因此、如果我将其更改为1k、0.1u、有任何风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 在3.3V 时要求的最大值为10ns/V、因此您必须将 RC 设计为不超过33ns、这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们还有一个问题、我的 q#直接连接到 d、看起来它遵循应用原理图、但为什么 IC 不工作。

    似乎需要在它们之间添加电阻器、然后 IC 将工作、我尝试了几次、还更改了电路板。 具有相同的现象
    那么、您能帮助解释一下这种现象吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、将 Q 直接连接到 D 应该起作用。

    U24_QN (_R)是否连接到其他任何设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    如图所示、U24_QN 应该是引脚3。
    目前仅连接到 PIN2的串式电阻器。

    它没有连接到任何位置。

    也就是说、如果我们增加1k 欧姆、我们的应用是否会有任何风险?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么需要它、但它没有风险。