This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:电源建议(将数据表从 Rev.F 修改为 Rev.G)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817328/txb0304-power-supply-recommendation-datasheet-modification-from-rev-f-to-rev-g

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0302

大家好、

我们注意到断电序列已添加到最新的 TXB0304数据表(SCES831G)中。

请允许我澄清以下信息以解释客户。

Q1)。 如果用户没有同时关闭 VCCA 和 VCCB、会发生什么情况?

Q2)。 “一起”断电的具体条件是什么?
  -->在某些情况 下,VCCA > VCCB、VCCA < VCCB 或 VCCA = VCCB。 设备显示意外操作的标准是什么?

Q3)。 这种断电要求是否也适用于 TXB 系列器件、如 TXB0302或 TXB010x? 如果是、请按照与 PCN 相同的方式更新数据表。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、当一侧断电但尚未达到0V 时、I/O 电压可能会变化、并在另一侧触发边缘加速器。

    此外、当一侧的电源电压为0V 时、另一侧被禁用、这意味着 I/O 现在处于浮动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai、

    由于我们观察到在其中一个电源关闭而另一个电源保持开启时(在少数器件上)电源电流较高、因此对电源排序进行了修改。 因此、建议将两个电源电压一起降压或在几秒钟内彼此降压。 一旦被关闭、任一电源可被打开而不观察到高电源电流。

    这不适用于 TXB010x 系列、但仅在 TXB0304器件上观察到。 我还没有专门测试过 TXB0302。 如果我们发现任何类似的东西、我们将修改数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的评论。

    Shreyas San、您好!

    感谢您提供信息。 这在很大程度上帮助我们了解背景。
    请允许我澄清两点。


    问题4)。 如果器件未在 A 侧和 B 侧同时断电、则增加的电源电流是多少?

    问题5)。 在高电源电流流动期间,器件是否可能损坏?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    不遵循电源建议时、器件不会损坏。 我在上电电源侧观察到额外的50uA 电流、这将影响系统的整体功耗。 器件复位后、电流为100s nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢你们的支持!!

    此致、

    Kawai