This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVCG07DBVR 是否可以替代 SN74LVC1G17YZVR?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818090/sn74lvc1g07-can-sn74lvcg07dbvr-replace-sn74lvc1g17yzvr

器件型号:SN74LVC1G07

我们公司的新项目 对您的 TI 多个逻辑器件很有用、有几个问题可以帮助回答!

1:SN74AUP1G08DCKR 是否可以替代 SN74LV1G08GF?无论采用何种封装、它是否可以完全替换或需要修改外设电路?

2:SN74LVC1G07DBVR 是否可以 替代 SN74LVC1G17YZVR、而不管其封装如何、是否可以完全替换或需要修改外设电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我不确定您使用 SN74LV1G08GF 提及的是哪一部分。 我认为这不是有效的器件型号。

     此外、LVC1G07还具有开漏输出。 这意味着您需要在输出上使用上拉电阻器。 其次、由于您要更换 LVC1G17、因此不再使用施密特触发缓冲器。 因此、如果输入缓慢或浮动、则会导致 LVC1G07出现问题。

    谢谢!

    卡兰