This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:单次触发输出

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/818010/cd14538b-one-shot-output

器件型号:CD14538B
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

即使输入在输出脉冲时间内不返回、我也需要单次输出。

该器件或任何其他器件能否提供该功能? 如果是、有关连接的任何特殊信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件由边沿触发、而不是由状态触发、因此它将执行您所需的操作。 请参阅《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计》(SLVA720):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚对电路进行了试验、不用说、您是正确的。 这让我又来了。 非常感谢您花时间回答我的问题。