This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:哪一个更适合3.3V - 1.8V 转换? :SN74AVC1T45与 SN74LVC1T45

Guru**** 1731880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74LVC1T45, SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817832/sn74avc1t45-which-one-is-better-for-3-3v---1-8v-translation-sn74avc1t45-vs-sn74lvc1t45

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45SN74LVC1T45

您好!

我的客户正在考虑使用具有方向控制的3.3V 至1.8V 电压转换器。 我认为这两者都适用、但我想知道是否存在任何其他差异、如成本、功耗等。 如果你建议其他候选人,我也将不胜感激。  仅供参考、他的应用是企业投影仪。  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh San、您好!

    我建议使用最新的 SN74AXC1T45进行1.8<>3.3V 转换。
    它针对1.8<>3.3V 运行进行了优化。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    非常感谢您的快速回答。 我知道它已优化为3.3V 至1.2V。您能告诉我 SN74AVC1T45与 SN74LVC1T45的优势是什么?

    最棒的

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    AVC 和 LVC 的特性相似、但 AVC / LVC 的工作电压不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    非常感谢。

    最棒的

    Itoh