This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:关于上电时的输出

Guru**** 2905380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816936/sn74act244-about-output-at-power-up

器件型号:SN74ACT244

您好!

关于 SN74ACT244上的输出、我的客户提出了一些问题。

它们将取代 TC74ACT24至 SN74ACT244 (三态缓冲器)。

(问题)

对于 TC74ACT24、在加电且无输入的情况下、每个输出上都会发生短路脉冲(毛刺脉冲?:22usec)。

当 Vcc 大于1.5V 时、发生该情况。

请参阅下面的波形捕获。 每个输入都下拉。

它们担心这个短路脉冲。



 

 

如果是 SN74ACT244。 在上述情况下是否可能发生短路脉冲?

如果是、是否有可能的原因?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC74ACT244数据表显示:

    工作范围

    电源电压 VCC 4.5V 至5.5V

    注意:必须保持工作范围以确保器件正常运行。

    1.5V 超出工作范围。

     SN74ACT244具有相同的建议运行条件、因此在加电期间也可能会出现毛刺脉冲。 其数据表中增加了:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE通过一个上拉电阻器连接至 VCC

    避免输出端出现垃圾的唯一方法是使用微控制器(或分立式延迟电路)、仅在电源稳定后将 OE 拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     

    我已将您的答案告知我的客户、他们可以了解上电时的输出。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199