This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:通道间的相对传播延迟变化和温度漂移

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817482/sn74lv4t125-relative-propagation-delay-variation-between-channels-and-temperature-drift

器件型号:SN74LV4T125

您好、您能告诉我 通道间的相对传播延迟变化吗?  
我想最大程度地减小通道之间的延迟差。 数据表中有传播延迟规格、但这是部件间差异的一部分。 我想知道单个 IC 内的通道间差异。 您能否提供相关数据?

此外、您能告诉我传播延迟的温度漂移吗?  通道之间是否存在这种差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单个器件上各个通道之间的延迟差异 称为通道间偏差或输出偏差。 这不作为数据表参数涵盖。

    但是、我们保证所有逻辑器件都将输出 偏斜限制为1ns。 请 记住 、这适用于  所有 驱动输入连接在一起且输出在驱动相同指定负载时以相同方向切换的单个单元。

    以下是基于技术的典型最大偏斜的预期结果。 但不能保证:

     - TTL = 800ps
     - BiCMOS = 500ps
     CMOS 为250ps

    AVC 和 LVC 器件是 CMOS
    SN74LV4T125是一款低压 CMOS 缓冲器门

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、
    感谢您的回答。  


    您能不能也告诉我温度漂移?  
    传播延迟如何根据温度变化?
    增加还是减少? 你有数据吗?  
    通道间偏差也会随温度变化而变化、或者变化不大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、数据表中列出的传播延迟在所有工作温度范围内都是规范值。 这意味着这些是最大值、实际传播延迟应在这些值范围内。

    我们不会收集有关温度范围内传播延迟的数据、因此无法保证、但传播延迟应随温度的升高而增加。 但是、它绝不会超过数据表中列出的值。

    通道间偏斜不应随温度变化、因为通道都将在温度范围内均匀变化、因为它们是在同一过程中同时生成的。

    谢谢!
    卡兰