This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OE 上拉电阻值

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817683/oe-pull-up-resister-values

器件型号:SN74AVC16T245

尊敬的:

对于 SN74AVC16T245、数据表中提供了以下说明:

'为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过上拉电阻器连接到 VCCA、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前不得启用。 到 VCCA 的上拉电阻器的最小值由确定

驱动器的灌电流能力。"

它提到最小值与驱动器的灌电流能力有关、那么如何为电阻器值选择正确的值、您能举一个例子吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见应用报告《为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器》(文献编号:SLVA485)。

    在 kΩ 中、允许的值范围非常广泛、每个人只使用10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    但是、应用手册 Clemens 提供了很好的参考、因为 OE 引脚不是漏极开路输出、而是低电平有效 CMOS 输入引脚。 因此、如果必须始终启用器件、则可以将其直接连接到 GND。

    如果另一个开漏驱动器驱动 OE 引脚、您可以按照应用手册为开漏输出选择合适的上拉/下拉电阻器(SLVA485)。