This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:IBIS 模型存在问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817314/sn74abt541b-problem-for-ibis-model

器件型号:SN74ABT541B

为 SN74ABT541B 模拟 IBIS 模型时、输出电压通常不超过3.5V。

(SN74ABT541B Vcc:4.5V ~ 5.5V)  

是否有用于具有5V 输出条件的 SN74ABT541B 的 IBIS 模型?

顺便说一下、仿真条件基于数据表 P6 (负载电路)。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74ABT541B 具有 TTL 输出。 这意味着对于一个5Vcc、输出将高于3V。 IBIS 模型运行正常。 您可能想要不同的器件建议吗?

    是的、开关特性基于 P6上的负载电路。

    谢谢!

    卡兰