This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:驱动强度(输出驱动电流/拉电流和灌电流)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/817137/txb0104-drive-strength-output-drive-current-source-current-and-sink-current

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AVC4T774

您好!

我们正在寻找没有方向控制的双向电压转换器。 我们找到了 TXB0104作为选项。

1.除了 TXB0104/TXS0104、您还有其他更好的建议吗?

2.我们在 TXB0104的数据表中没有找到驱动强度(输出驱动电流/拉电流和灌电流)详细信息。 请通知。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijetha、

    以下是讨论不同自动双向转换器的常见问题解答、应回答您的问题:  

    与其他自动双向转换器相比、TXB 系列具有最高的驱动强度。 但是、这些器件几乎没有驱动器。 每条线路是双向的吗? 因为 SN74AXC4T245等器件的驱动强度要高得多。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动方向感应要求其他器件能够覆盖 I/O 引脚上的电压。 因此、所有具有自动方向感应的转换器必须具有非常弱的驱动强度。

    TXB 的  µA 驱动强度由 VOL/VOH 的测试条件表示;为20 μ H。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是  

    我在2个处理器之间有4个 GPIO、它们在不同的电压下运行。 每个 GPIO 的方向(输入/输出) 在不同的实例下是不同的。 SN74系列的转换器可具有最少2个通道的方向控制。 但根据我的要求 、我可能需要对每个通道进行方向控制或自动方向控制。

    我看到您提到的20uA 的驱动强度非常小。 这可能不足以满足我们的 GPIO 需求。 您有哪种更好的解决方案? 每个通道具有方向控制的4位转换器或具有自动方向控制 且具有良好驱动强度或任何其他选项的转换器?

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC4T774的四个通道均具有单独的方向控制。