This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS592:74AHC592市场简介

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816880/sn74ls592-74ahc592-introduction-to-market

器件型号:SN74LS592
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2000

您好!

我想问一下 AHC 版本74LS592的计划。 我正在使用它设计可编程分频器、但需要更高的频率和更低的工作电压。 实际上市场上甚至有 HC 版本。

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    目前、我们没有任何我知道的发布 AHC 版本或 HC 版本592函数的计划。
    使用微控制器将是获得所需结果的最佳方法。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 MSP430FR2000、但16MHz 不是很高。

    您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要32MHz 的3.3V 电压。 我有其他资源的库存结束 HC、但这是最前沿的、也是更进一步的来源。 也许我需要修改这个想法。