This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关 LSF0204数据表的问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816813/lsf0204-questions-for-lsf0204-datasheet

器件型号:LSF0204

各位专家:

下面有关 LSF0204数据表中以下典型应用的陈述令我们感到困惑-为什么 A3和 B4将受到 Vref_A 电压的限制? 根据我们的理解、Bx 侧应以 Vref_B 为基准、对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您报告此问题。 您是正确的、这看起来是数据表中的错误。 我相信目的是说 A3和 A4、而不是 A3和 B4。
    我将在数据表中将其标记为固定值、但这将在完成之前的一段时间内完成。

    以下是有关 LSF 器件的转换指南、您可以参考 该指南了解其操作:http://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf

    谢谢!

    卡兰