This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:DCK 封装查询。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816728/sn74lvc1g240-dck-package-inquiry

器件型号:SN74LVC1G240

大家好、

我的客户询问 我们数据表中所述的 SN74LVC1G240引脚配置的 DCK 封装是否正确? 它们使用 DCK 封装构建了100个 PCB、但它们都不起作用。 它们可以去除水并将较大的 DBV 封装放在 PCB 上、并且工作正常。  

我已经检查了器件数据表、显示 DCK 和 DBV 封装具有相同的引脚配置差异、即尺寸(DBV 较大)。

期待您的回复。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这是任何人第一次对数据表中该器件的引脚配置提出疑问。 我们已经销售此器件已有很长时间、因此我认为数据表中的方向是正确的。

    当您说它们都不起作用时、您的意思是什么? 客户进行了哪些测试? 客户是否在创建100 PCB 之前测试了这些器件、如果是这样、他们就会看到方向正确。

    谢谢!

    卡兰