This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:Q#39出现问题;关闭

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1, SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816759/sn74lvc2g74-q1-problem-with-q-turning-off

器件型号:SN74LVC2G74-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74-Q1

大家好、

我的客户正在使用 SN74LVC2G74-Q1、并注意到一些奇怪的行为、其中 Q'关闭没有充分的理由。 我们在将头缠绕在可能导致这种情况的原因上遇到了困难。 您能否帮助我们了解可能发生的情况、或建议更易于管理的替代器件?

以下是一些示波器截图、用于说明行为:

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您能否提供 D 引脚输入的放大范围截图? 线路可能非常嘈杂、很快就会变低、您看不到它已经被缩小了。 如果发生这种情况、快速解决方案是在 D 引脚的输入端放置一个施密特触发缓冲器、或使用我们刚刚发布的 SN74HCS74-Q1 (施密特触发输入)来解决该问题。

    谢谢!

    卡兰