This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 驱动能力、从器件型号

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/815979/txs0104e-txs0104e-drive-ability-slave-number

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774、

我使用 SPI 接口、1.8V 至3.3V、可以 连接多少个从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度受所有连接器件的寄生电容和它们之间的走线的限制。 (对于全速 、≤70pF。) 否则、TXS 使用无源开关、所以限制不是由 TXS 本身决定的、而是由主器件的驱动强度决定的。

    对于 SPI、通常最好使用具有有源缓冲器的转换器、即 SN74AVC4T774。 (对于多个从器件、添加一些 单向转换器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 能否 连接三个从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    TXS0104E 之后的主驱动电流输出电流将更小?电流会发生什么情况

    主器件可以在不增加 TXS 的情况下驱动3个从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    您能否澄清您的后续问题? 我相信克莱明已经回答了您的最初回答。 我还建议在此应用中使用 SN74AVC4T774、因为它更适合且能够处理较重的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PCB 已完成。TXS0104E 和 SN74AVC4T774f不是 P2P。

    我的主器件能够驱动三个从器件。因此、在主器件添加 TX0104E 后、它是否仍能驱动3个从器件?  

    最初,主电流足以驱动3个从器件。 添加 TXS0104E 后是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、这取决于容性负载和您想要达到的速度。

    了解 PCB 是否正常的最简单方法是使用示波器查看 SPI 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我无法提供可靠的答案、因为它将取决于器件的容性负载和您尝试实现的数据速率。 每个连接到 TXS0104 I/O 的器件都将增加一些电容以及布线。 根据布局、这些参数很容易超过70pF。 由于 PCB 已经完成、我建议的最佳做法是对其进行测试并查看。