This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:电源序列

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816559/sn74axc8t245-power-supply-sequence

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC8T245

大家好、

您是否会向我的客户提出以下2个问题?

1
我正在考虑使用
SN74AXC8T245
SN74AVC8T245

VCCA 和 VCCB 之间的电源序列是否有任何限制?
此外、在启动时必须使用电阻器将 OE 引脚连接到 VCCA 是否存在限制?
我们希望尽可能通过简单的电路配置来使用它。

 2.
SN74AVC8T245的工作电压下限被描述为1.2V
如果您想将其与1.2V 电源配合使用、该电压值是否没有裕度?
示例:最高可提供1.15V 电压等
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我建议在这两款器件中使用 SN74AXC8T245。 它没有电源定序限制。 无需将上拉电阻连接到 OE 引脚。 它可在低至0.65V 的电压下工作、因此在1.2V 电压下提供电压时不会出现任何问题