This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:查询 LSF0108RKSR 电平转换器

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816212/lsf0108-query-on-lsf0108rksr-level-translator

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

大家好、我们在 我们的应用中使用 LSF0108RKSR 器件。 我们已将200K 电阻器连接到 VREF_B (3.3V)电源引脚、并将系统复位信号连接到 EN 引脚。 此连接是否正常? 或者我们必须将具有 VREF_B 电源的200K 上拉电阻器连接到数据表中提到的 EN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚不是数字输入、而是直接连接到基准晶体管的栅极:

    激活时、EN 引脚的电压必须与 Vref_B 相同

    要停用 LSF、您可以使用漏极开路/集电极开路驱动器(SN74xxx07)或晶体管将 EN 引脚拉至低电平;请参阅培训视频 《将使能引脚与 LSF 系列配合使用》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应并分享视频链接。

    我们的电平转换器电路连接如下所示、以供参考

    是否建议在 Vref_B 引脚上使用0.1uF 电容器? 在我们的电路中、我们使用1K 上拉值通过开漏输出驱动使能引脚、并且 Vref_B 上没有电容器  这是好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.2.1.2.1节说明了这一点

    kΩ 输入必须连接到 Vref_B、并且两个引脚必须通过一个上拉电阻器(通常为200k Ω)上拉至高侧 VPU。 […]
    建议在 Vref_B 上使用滤波电容器、以在器件上实现稳定电源。

    kΩ 将 EN 和 Vref_B 连接在一起、并且必须使用现有的200k Ω 电阻器作为上拉电阻器。

    (如果 Vref_B/EN 上有一个电容器、它将减慢启用/禁用操作的速度。 µF 这成为一个问题、请考虑将其设置为0.01 μ F 或更低。)

    TXS0108E 将更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini、

    如果您转到该视频的1分钟标记、则会显示使用开漏驱动器控制 EN 引脚的正确方法。 还有一个偏置电路视频、其中介绍了为什么需要200k 电阻器。