This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/816534/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108

您好!

MPN:TXB0108PWR

 我能否将上述器件用于 用于 SPI 通信的3V3至5V 双向电平转换器。

我的设计逻辑是:

1)电压电平:3V3至5V 双向电压

2) 2)通信:SPI

3) 3)频率:1.8MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是(但请参阅 数据表的第8.3.2和8.3.3节)。