This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:敬请提供结温以及结至管壳温度和管壳温度。 还提供有关如何查找外壳温度的信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173240/sn74avc4t245-kindly-provide-the-junction-temperature-and-junction-to-case-temperature-and-the-case-temperature-also-provide-the-information-regarding-how-to-find-the-case-temperature

器件型号:SN74AVC4T245

完整器件型号: 74AVC4T245QRGYRQ1

请提供结温和结至管壳温度和管壳温度。 还提供有关如何查找外壳温度的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aswin、

    该器件的结温为150°C。  如需了解相关信息、请访问此 常见问题解答。  

    此致、

    插孔