This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关 TXS0108E VIL 电平的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173118/txs0108e-question-about-txs0108e-vil-level

器件型号:TXS0108E

大家好、

关于 TXS0108的 VIL 电平、我在 E2E 中多次讨论过、但我需要更详细地了解输入低电压电平。

对于我的客户、其输入信号如下、0.15V 电平仅为10ns (低于低信号的20%)。

您是否会澄清 TXS0108上逻辑低电平的电压电平? 根据之前的 E2E、建议使用 LSF 器件的级别、但很难理解、因为两个器件的结构完全不同。   

谢谢、致以诚挚的问候。

Jerome Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 VCCA 的输入电压、TXS 充当模拟开关。 因此、当输入信号为 VIL + X 时、输出信号可以为 VOL + X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

      除了 Clemens 的反馈、还请参阅影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 VOL 的参考因素、以帮助进一步澄清问题、谢谢

     

    此致、

    Michael。