This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:常见问题解答后续问题为什么 TSX0xxx VIL/IH 如此严格

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172963/txs0102-q1-follow-up-question-on-faq-why-tsx0xxx-vil-ih-so-stringent

器件型号:TXS0102-Q1

您好!

关于 TXS010x VIL/VIH 规格为何如此严格的后续问题、我可以理解将下游器件输入要求考虑在内的逻辑。 如果我们不考虑 VOL/VOH 对 VIL/VIH 的依赖性、那么实际的 VIL/VIH 规格是什么?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 VCCA 的所有输入电压、TXS 用作模拟开关。 对于高于 VCCA 的输入电压、开关处于断开状态、输出电压由上拉电阻器决定。 为此行为指定 VIL/VIH 值毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的反馈。

    现在、我可以理解为什么由于 N-FET 导通、Vil 没有意义、直到输入电压升高到足以将其关断为止、但为什么 VIH 规格没有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的发言可能太强了。 虽然没有逻辑低电平状态、但可以将开关开路状态定义为高电平。(当您想知道需要什么输入电压才能使输出高电平时、这无疑是正确的答案。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    除了 Clemens 的反馈、请注意、借助器件的直接输入到输出连接架构、 数据表中提供的规格有助于确保指定的 VOL 和 VOH 电平。

    因此、如果观察到的 VOL/VOH 是可以接受的;那么就不应存在任何问题、因为它们取决于  应用程序的 IOL/IOH 和 Ro、即 VOL = VIL +(IOL*Ron)和 VOH = Vcc -(IOH*Ro)的驱动器电流。  请参阅影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 VOL 的参考因素、以帮助进一步澄清、谢谢

     

    此致、

    Michael。