This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:输出 A 和 B 之间无漂移

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164, SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173151/sn74hc164-no-shift-between-output-a-and-b

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164

您好,

我的客户在使用 SN74HC164时遇到了一些问题、原理图如上图所示。 当客户将输入数据和 CLK 更改为开漏输出时、他们发现 SN74HC164的输出 A 和 B 没有移位。  

如第二个图所示、红色是数据、黄色是 CLK。  蓝色表示输出 A、绿色表示输出 B。您可以看到 A 和 B 之间没有移位、其他输出相当正常。

导致此问题的根本原因?

红色:数据; 黄色:CLK;蓝色:输出 A;绿色:输出 B

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δv 信号边沿过慢;它们超出了指定的 Δt μ V/μ s 限值。 这会导致振荡、这些振荡被解释为多个时钟脉冲。

    此类慢速边沿可由具有施密特触发输入的器件处理、即 SN74HCS164。