This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:具有双向的备选缓冲器件

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173754/sn74lvc2g126-alternative-buffer-device-with-bidirectional

器件型号:SN74LVC2G126
主题中讨论的其他器件:SN74LXC2T45SN74LVC2G66

各位专家:

请寻求您的帮助。

我在寻找 引脚配置与 SN74LVC2G126DCUR (8-VSSOP)相同的双向缓冲器时遇到了困难。 客户端在其设计中使用 SN74LVC2G126DCUR 组件作为 UART 三态缓冲器、但要求已更改。 它们需要采用 相同配置的双向缓冲 器、无需更改布局。

我可以看到 TXB/TXS 电压转换器系列下的一些器件 、但似乎不适用于客户。

请提供帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的器件。

    双向缓冲器是收发器(74xxx45)、但普通收发器具有更多通道。 有两个通道电压转换器像收发器一样工作、例如 SN74LXC2T45。 它们具有不同的引脚排列。

    如果您不需要缓冲、则会有 SN74LVC2G66等双通道开关。 它还具有不同的引脚排列。