This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:32/16通道2:1多路复用器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292, TMUX646, SN74CBT16232, SN74CBTLV16211, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173249/sn74lvc157a-32-16ch-2-1-mux

器件型号:SN74LVC157A
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16292TMUX646SN74CBT16232SN74CBTLV16211TS3A27518E

根据设计要求、交换信号需要32条数字线路。 下面的四通道器件可用、但需要使用8个数字来满足要求、因此、请建议使用16位或32位1:2多路复用器来同时提供32个开关信号。

 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc157a.pdf?ts=1669011966757&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flogic-voltage-translation%252Fspecialty-logic-ics%252Fdigital-multiplexers-encoders%252Fproducts.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字多路复用器可缓冲其输入和输出。 如果您不需要缓冲、则可以使用无源开关、即模拟开关。

    SN74CBT16232等16通道器件仅在5V 电源下工作。 在3.3V 或2.5V 时、有 SN74CBTLV16292 (12通道 = 3个芯片)、在禁用的输入上有内部500 Ω 下拉电阻器。 最大的通用器件是 TMUX646 (10通道 = 4个芯片)。

    或者、也可以使用多个1:1开关、例如 SN74CBTLV16211 (16通道 =总共4个芯片、加上一个用于控制信号的逆变器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  由于内部下拉、SN74CBTLV16292不适合该应用。  

    SN74CBT16232只能在5V 电源下工作、但输入和输出上可接受3.3V IO 电平。 请确认。

    TMUX646似乎是一个不错的建议、但属于 BGA 器件、难以返工。 此外、根据应用、需要交换单端信号、因此请确认它也可以支持单端模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBT16232是一款旧款器件、专为 TTL 信号而设计、高电平电压约为3.4V。因此可支持0V 至3.3V 之间的信号。 (它还接受控制输入上的3.3V 电压。)

    您可以将 TMUX646与单端信号搭配使用。 但我只是注意到 TMUX646不能保证信号达到其正电源电压、因此您也需要5V 电源。

    所有十通道开关均为 BGA。 下一个较大的开关是具有六个通道的 TS3A27518E。