This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:SN74AVCB164245GR 和 SN74AVCBH164245GR 有何区别?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173366/sn74avcbh164245-what-is-difference-between-sn74avcb164245gr-and-sn74avcbh164245gr

器件型号:SN74AVCBH164245

"H"代表什么?   这两个器件之间的区别似乎在于 H 版本具有 有源总线保持电路、该电路用于在有效逻辑电平上保持未使用或悬空的数据输入。 不建议在总线保持电路中使用上拉或下拉电阻器。

是这样吗?  还有其他差异吗?  因此、这两个器件不能被视为 P2P 替代器件、如果没有无组装上拉电阻器、对吧?  

此致、  

Carl Wolfe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还提供了应用的原理图。   

    e2e.ti.com/.../is-H-version-an-alternative-for-this-design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    性能方面-这两个器件是相同的。 AVCB164245GR 和  AVCBH164245GR 之间的唯一区别  是"H"版本在输入端包含额外的电路、因此无需外部上拉/下拉电阻器(意味着任何未使用的输入都可以保持悬空)。

     

    在您所附的原理图中、如果客户计划使用 AVCBH164245GR、则允许将 B7和 B9保持悬空。 也可将总线保持输入直接接地。  是有关总线保持电路的深入应用手册。  

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、  

    感谢您的回复、信息和应用手册。  

    此致、

    Carl