This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8通道 DAC

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822, DAC3484, DAC81416, DAC7811, DAC8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171923/8-channel-dac

主题中讨论的其他器件:DAC7822DAC3484DAC81416DAC7811DAC8043

您好!

我们正在寻找具有8通道输出的 DAC。
最小采样率为4MSPS、最小分辨率为12位。

到目前为止、其余参数不是主要问题。

请建议 TI 是否具有此类器件。

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、  

    请澄清-标题为"DAC"、但问题为"ADC"。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    很抱歉造成混淆。

    我们正在寻找 DAC。

    此致、

    Shafeeq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何这样的八通道器件。 最×的是4 μ H DAC7822。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shafeeq、

    为了实现 采样率、接口类型将是一个重要参数。 Clemen 建议使用具有更快更新速率的并行接口 DAC、但每个数据位需要一个 GPIO 控制、对于任何配置设置都可能需要更多 GPIO 控制。  

    是否所有8个通道都需要在4MSPS 范围内更新、还是每个通道4MSPS? 我们仅支持 SPI、I2C 或并行接口(在精密 DAC 组中编辑:)。 我们在精密 DAC 组中的大多数 DAC 具有50MHz 的最大 SPI 时钟速度、典型 DAC 需要16-24个时钟来更新输出。 这将是每通道~2MSPS。 I2C 的最大速度较低。 我们在高速组中确实有更快的 DAC、可以实现 更快的速度。 如果您有兴趣、我可以将此主题移至该论坛。  

    以下是 TI.com 概述页面: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/high-speed/overview.html

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的回复。

    我们需要每通道4MSPS。

    如果您的高速 DAC 中有任何器件、请提供建议。

    我希望每个器件具有最大通道数、因为我们的电路板总共需要96个通道。 因此、很难使用单通道或双通道 DAC。

    接口可以是并行接口、LVDS 接口或任何接口

    请建议  

    此致、

    Shafeeq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在精密 DAC 组中、DAC7822是通道数最多的4MSPS 器件。

    在高速 DAC 组中、有四通道器件、但它们以 DAC3484开头、可以实现1250MSPS 并消耗1.2W 的功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有任何其他具有10位和2MSPS 的部件。

    我们的板上总共需要96个通道。 因此、对于这两个建议器件、96个通道的 I/O 计数非常大。
    如果有更好的选择、请提出建议。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在放松这些参数时、我也会在 DAC7822结束。

    没有具有多个通道的并行输入 DAC、因为这需要太多的引脚。 串行输入 DAC 不允许对许多通道具有足够高的更新速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我假设 Clemens 在这里是指 DAC8722。 但我同意他的评估。  

    我们有一个称为 DAC81416的器件、它是一个支持切换模式的16通道 DAC。 这将使您能够在两个预定义的 DAC 值之间快速切换。 这是我唯一能想到的选择。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Katlynne、

    感谢您的回复。

    是否有任何双通道设备?

    我们更喜欢2通道的经典或双或四通道 SPI 、因为并行或 LVDS 将为我们板中的96个通道添加更多 I/O。

    注意:我们不能使用预定义的波形。

    如果您有任何器件、请提供建议。

    此致

    Shafeeq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    不幸的是,我原来的发言仍然存在。 借助50MHz SPI 时钟和24位更新序列、每通道的速率将限制为~2MSPS。 因此、双通道器件的速率为~1MSPS。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我1MSPS 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 MDAC 等器件在这里最适合:DAC7811、可能是 DAC8043。

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p116=Unbuffered%20Current&p1918=Serial%20SPI;SPI&sort=p84;desc