This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:传输过程中出现意外信号

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174039/sn74hc595-there-is-unexpected-signal-during-transfer

器件型号:SN74HC595

尊敬的专家:

我的客户使用3个串联的 SN74HC595。 IC1的 Q7用作 IC2的 DS SER。 同样、IC2的 Q7充当 IC3的 SER。

正常波形如下所示:CH1:IC1的 SRCLK CH2:RCLK CH3:SER。 CH4:IC2的 SER。

异常波形:CH1:SRCLK CH2:IC1的 SER。  CH3:IC2的 SER。 CH4: IC2的输出  

通过比较通道1、3和4的波形、当2号芯片的数据输入对应于一个低电平时、其相应的输出引脚输出一个高电平、从而导致随后的电路故障。 请帮您检查原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    为清楚起见、原理图上的 SER = DS、您在说"IC2的输出"时指的是什么引脚?

    使用移位寄存器进行设计 此应用手册可帮助您更深入地了解移位寄存器的链接、如果您找不到问题、则可以随时答复。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟信号的上升/下降时间是多少?