This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3GU04:电流镜

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174378/sn74lvc3gu04-current-mirror

器件型号:SN74LVC3GU04

让我回到这个主题、因为我不仅发现了一个适合这种特殊用途的有用应用场景(我也使用它运行 了一个基本测试)、我还发现了-怀疑:

使电流加倍的电流镜是一种放大器、因此如果创造性地部署、则非常有用。

但对于电流镜(假设我们使用较低的 N 沟道 FET、如前所述、Vcc 未连接)、我们不知道漏极电压、我们只知道那里的电流。

根据输出漏极的连接位置、它可能高于第一个 FET 漏极(连接到栅极的漏极)上的电压。

现在我被告知、对于 LVC 逻辑、P 沟道 FET 到 Vcc 有一个寄生体二极管、尽管未指定。

这会将 N 沟道 FET 的漏极电压传播到 Vcc、这还不是问题。

但 Vcc 也连接到第一个逆变器的 P 沟道 FET。  

考虑到第一个 N 沟道 FET 的栅极电压很可能很低(在电流镜情况下)、这将打开其相关的 P 沟道 FET、即通用 Vcc 节点将第二个 N 沟道 FET 漏极电压钳制到第一个 FET。

这当然不是电流镜的预期结果。

三路(或双路)非缓冲反向器的 Vcc 未连接(或其 GND 相反)的技巧可能不如看起来好。

现在问题是:(非缓冲)逆变器输出端连接到 Vcc 的寄生钳位二极管的实际情况是什么?

是否可能存在一个不同的逻辑系列、例如 AUP/AUC、其中的二极管实际上并不存在?

实际上、任何寄生路径都可能会导通 P 沟道 FET。 在这种情况下、Vcc 是否应更好地连接到 GND?这是否也会关闭 N 沟道 FET (例如、在 LXC 中)?

某些逻辑系列承诺、如果 Vcc 处于下降状态(AUP1T34)、输出为高阻抗、即不能存在寄生钳位二极管。

实际问题是没有 AUP3GU04或类似器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 Ioff 特性的器件(小尺寸逻辑 LVC 以及所有较新的逻辑系列、如 LV-A、AUP、AUC)不会将主体连接到输出 P 沟道 FET 中的源极:

    如果 VCC 接地、则电流可以从任何输入流向 VCC

    我估计 LSF010x 器件更适合用作电流镜。 您是否测试过这些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、希望听到这个消息。

    我知道带六个逆变器的74LVCU04不合适(不小)、对吧? (可能这就是我从中获得信息的地方。)

    为什么电流可以从输入流至 Vcc、没有钳位二极管、也没有 AFAIK。

    LSF010的价格联盟有很大的不同、我在不同的帖子中提到了这一点、因为它的报价高达1:8倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些具有 Ioff 的器件还具有不带二极管的过压容限输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需记录、Nl实验 中的 LCVU04显示了一个连接到 Vcc 的输出钳位二极管、TI 的数据表指定了仅针对输出端的负电压进行钳位。 这些器件可能不同、也可能只是其数据表。 TI*s 表示没有输出钳位到 Vcc,尽管这不是一个“小逻辑”。

    无论如何,有 AUCU04,应该适合我的目的。