This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:一个通道或所有通道的 IO 规格?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174635/sn74avcbh164245-io-specification-for-one-channel-or-for-all-channels

器件型号:SN74AVCBH164245

您好!

我想知道绝对最大额定值表中的 IO 和 IOK 是用于一个通道还是用于全部16个通道。 您能帮助澄清吗?

我认为 IOH 和 IOL 规格在每个通道上有效。 我的理解是否正确?

谢谢、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些技术规格都是按照引脚来提供的。 (VCC/GND 规范隐式应用于多个 I/O、但它们可在 VCC/GND 引脚上测量。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的确认。 我的理解是: 通过该通道的电流大于50mA 时,一个通道将损坏,而通过 VCC 电源引脚的电流大于100mA 时,所有器件将损坏。

    我还想知道什么是 IOK 输出钳位电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    当输出引脚被强制为负电压时、IOK 是流入 GND 引脚、流经二极管和流出输出引脚的电流。