This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS540:是用于 SN74LS540DWR 的 X 射线 PCN?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174250/sn74ls540-is-x-ray-pcn-for-sn74ls540dwr

器件型号:SN74LS540

X 射线 PCN 是否适用于  SN74LS540DWR?   

如果  是

请 为        我们提供 TI PCN 报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    由于美国假期、我今天不上班、但我希望这与 PCN 相关、可以在此处(外部站点)找到:

    您是否对器件的功能有一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 提供       2017-2022 年有关 SN74LS540DWR 的所有 PCN。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假期结束后、我们将与您再次联系。