This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS123:SN74LS123 Rext 电阻器

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174648/sn74ls123-sn74ls123-rext-resistor

器件型号:SN74LS123

大家好、

在 SN74LS123的 DS 中、显示最大 Rext 电阻为50kOhm、如果超过50kOhm (例如5Mohm)、是否有风险、以便获得更长的脉冲时间?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在泄漏电流。 如果流经电阻器的电流不大于这些电流、则会失去所有精度。