This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:关于清除设置条件

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174539/sn74lvc1g74-about-clear-setting-conditions

器件型号:SN74LVC1G74

请告诉我打开电源时的清晰设置条件。

我认为有必要将 PRE 引脚设置为 H、将 CLR 引脚设置为 L、以便在电源开启时设置为 CLEAR。

在这种情况下、我们认为必须将 CLR 引脚设置为"L"状态。

请告诉我至少 CLR 引脚需要处于低电平的程度。

我想用它作为参考来确定 RC 电路常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源电压达到最小值(1.65V)后、将应用正常时序要求(第6.6节)。