This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:从未提供 VCCA 的状态向 VCCA 供电时、SN74AVC4T245的运行。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175297/sn74avc4t245-sn74avc4t245-operation-when-power-is-supplied-to-vcca-from-the-state-where-it-is-not-supplied

器件型号:SN74AVC4T245

请告诉我从 VCCA 未打开的状态打开电源时的运行情况。

当0V 施加到 OE 和 VCCA 时、+3.3V 施加到 VCCB、+3.3V 施加到 B 端口的 VI、端口的 VO 侧是否变为高阻抗并变为 IOFF?


当 VCCA 从之前的状态升至+1.8V 时、端口的 VO 是否不会高于+1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahito San、

    [引用 userid="412722" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175297/sn74avc4t245-sn74avc4t245-operation-when-power-is-supplied-to-vcca-from-the-state-where-it-is-not-supplied "]当0V 应用于 OE 和 VCCA 时、+3.3V 应用于 VCCB、+3.3V 应用于 B 端口的 VI 时、端口的 VO 端是否会变为高阻抗并成为 IOFF?

    是的、由于 Ioff 规格可在任何电源为0V 时保证 I/O 端口具有高阻抗。

    [引用 userid="412722" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175297/sn74avc4t245-sn74avc4t245-operation-when-power-is-supplied-to-vcca-from-the-state-where-it-is-not-supplied "]当 VCCA 从先前状态提升到+1.8V 时,端口的 VO 是否不会高于+1.8V?

    如果我正确跟随、B 侧配置为3.3V 输入、A 侧配置为1.8V 输出。 因此、由于 A 端口设计用于跟踪 VCCA、A 的 VO 将为1.8V。

    此致、

    Michael。