This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-EP:SN74LVC2G08MDCUREP 和 SN74LVC2G08DCUR 之间有何区别?

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174566/sn74lvc2g08-ep-what-is-the-difference-between-sn74lvc2g08mdcurep-and-sn74lvc2g08dcur

器件型号:SN74LVC2G08-EP

大家好、

我想知道 SN74LVC2G08MDCUREP 和 SN74LVC2G08DCUR 之间的区别。
根据数据表,“t pd”看起来是不同的。



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EP 器件具有更宽的工作温度范围。 这会影响最极端温度下的开关特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低温侧的温度不同、这是否意味着传播延迟会受到影响?

    SN74LVC2G08MDCUREP


    SN74LVC2G08DCUR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际最小传播延迟可能会有所不同。 指定的最小值似乎被大取整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员:

    请发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    克莱门在上述两个评论中都是正确的。