This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:IBIS 模型、2.5V

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174802/sn74axc8t245-ibis-model-2-5v

器件型号:SN74AXC8T245

我正在尝试使用 SN74AXC8T245器件对从1.8V 转换为2.5V 的设计进行仿真。 IBIS 文件中没有适用于2.5V 电压的模型变体-您是否有如何继续的建议?   

我的设计中有两个部分、一个是完全向上转换、另一个是完全向下转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    到目前为止、此器 件没有支持此2.5V 节点的 IBIS 模型-我已就此通知设计团队。 在平均时间内、您可以使用1.8V 和3.3V 模型对其进行仿真、因为它也相当精确。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么意义上准确?  很明显、直流电平将会出错、但边沿速率是否可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    是的、它在信号完整性方面是准确的。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我眼前的问题。  但是、我希望在新模型可用时在这里发布更新。