This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54S140:PSpice 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54S140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1173389/sn54s140-pspice-models

器件型号:SN54S140

各位专家:

我们的客户 正在寻找一些用于 SN54S140 IC 芯片的 PSpice 模型。  请在有可用时分享。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们目前没有适用于此器件的 pspice 模型或具有类似输入的任何器件。 我可以为你做一个,但如果是感恩节那周,大约需要2.5周。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    事实上、我们没有为双极输入/输出设置块。 我可以为该器件获取通用模型、以便客户可以测试其逻辑。 也就是说、生成准确的 PSPICE 模型所需的时间要远远超过几周。

    此致、

    Owen