This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245:如何了解 VT+

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175045/sn74hcs245-how-to-understand-vt

器件型号:SN74HCS245

尊敬的:

例如、对于4.5V 电源、输入逻辑电平为3.3V、如数据表所述、VT+范围最小为1.7V 至最大为3.15V、那么它是否可以将3.3V 输入视为逻辑高电平?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有高于 VT+的电压均被视为高电平。 但是、使用5V 电源时、最大 VT+为3.5V、电源容差可能会使其变化得更大。

    要将3.3V 转换为5V、请使用具有 TTL 兼容输入(AHCT、HCT)或电平转换器的器件。