This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS245:客户正在询问 ESPI 接口缓冲器解决方案!

Guru**** 2662995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174915/sn74hcs245-customer-is-asking-espi-interface-buffer-solution

器件型号:SN74HCS245

大家好、

我的客户需要缓冲器解决方案来支持 ESPI 接口、并需要 BU 的建议哪些 TI 器件更适合推荐?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单 I/O 模式下、所有 ESPI 信号都是单向的、您可以使用 标准逻辑缓冲 器(推挽或漏极开路、具体取决于信号)。

    在其他 I/O 模式中、有双向信号、如果不了解 ESPI 协议、就无法在电气级别处理这些信号。 TI 不生产此类器件。