This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774RSV

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174872/sn74axc4t774-sn74axc4t774rsv

器件型号:SN74AXC4T774

你好


使用 SN74AXC4T774从3.3V 转换到1.8V 时的最大速率是多少?
(__LW_AT__1.8V→3.3V=高达310Mbps,3.3V→1.8V=?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.11和6.13节将1.8V 至3.3V 的最大传播延迟指定为9ns、并将3.3V 至1.8V 的最大传播延迟指定为6ns。 因此、它将至少管理相同的比特率。