This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:上升斜率有多低会导致逻辑门振荡?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74AUP1G97, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174279/sn74aup1g08-how-low-the-rising-slope-will-cause-oscillation-in-logic-gate

器件型号:SN74AUP1G08
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08SN74AUP1G97SN74LVC1G97

各位专家、您好!

在 [常见问题解答]中,慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?它提到当输入停留在接近阈值(通常为1/2*Vcc)时会出现振荡。 我们是否可以知道上升沿斜率的低程度会导致逻辑门振荡? 非常感谢!

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737694/faq-how-does-a-slow-or-floating-input-affect-a-cmos-device

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δv 的 Δt μ V/μ s 限值为200ns/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann 和 Clemens:

    我的问题也是一样的。 是否有任何与门器件支持高达 15ms/V 的"输入转换上升或下降速率"?

    非常感谢。

    BR。  

    Wenmin HUA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要施密特触发输入来支持慢速边沿。

    具有施密特触发输入的与门只与四个通道(SN74HCS08)或可配置门(SN74LVC1G97、SN74AUP1G97)存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的反馈。 但我不能找到与 SN74HCS08相同的有关 SN74LVC1G97或 SN74AUP1G97低速率的说法、如下面所示、无限输入转换上升和下降速率。

    SN74LVC1G97和 SN74AUP1G97是否具有相同的特性?

    非常感谢。

    Wenmin HUA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这种规格意味着没有限制。

    "97数据表明确表示、它们具有"施密特触发输入、可在输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关噪声抗扰度。"