Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74AUP1G97, SN74LVC1G97
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08、 SN74AUP1G97、 SN74LVC1G97
各位专家、您好!
在 [常见问题解答]中,慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?它提到当输入停留在接近阈值(通常为1/2*Vcc)时会出现振荡。 我们是否可以知道上升沿斜率的低程度会导致逻辑门振荡? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74AUP1G97, SN74LVC1G97
各位专家、您好!
在 [常见问题解答]中,慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?它提到当输入停留在接近阈值(通常为1/2*Vcc)时会出现振荡。 我们是否可以知道上升沿斜率的低程度会导致逻辑门振荡? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
Δv 的 Δt μ V/μ s 限值为200ns/V
尊敬的 Ann 和 Clemens:
我的问题也是一样的。 是否有任何与门器件支持高达 15ms/V 的"输入转换上升或下降速率"?
非常感谢。

BR。
Wenmin HUA
您需要施密特触发输入来支持慢速边沿。
具有施密特触发输入的与门只与四个通道(SN74HCS08)或可配置门(SN74LVC1G97、SN74AUP1G97)存在。
大家好、Clemens、
感谢您的反馈。 但我不能找到与 SN74HCS08相同的有关 SN74LVC1G97或 SN74AUP1G97低速率的说法、如下面所示、无限输入转换上升和下降速率。

SN74LVC1G97和 SN74AUP1G97是否具有相同的特性?
非常感谢。
Wenmin HUA
没有这种规格意味着没有限制。
"97数据表明确表示、它们具有"施密特触发输入、可在输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关噪声抗扰度。"