This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1174702/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245

器件型号:SN74LVCH16T245

您好!

您是否可以提供一个最大电平来考虑电源电压 VCCA 或 VCCB 为零? 小于100mV? 小于10mV?

提前感谢您的帮助、

此致

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您是否在询问当另一个电源为0V 时、可以在其中一个电源上施加什么最大电压? 如果是、每个电源电压(VCCA 或 VCCB)都可以支持1.65V 至5.5V。 如前所述、该器件支持 VCC 隔离和 Ioff 功能、这意味着如果任何电源接地至0V、I/O 将处于高阻抗状态。 更多信息、请参阅此常见问题解答。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 和 LXC 数据表表达的内容如下:

    当任一电源<100mV 时、此器件的输入和输出进入高阻抗状态。

    SN74LVCH16T245数据表显示:

    VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 均为 GND、…Ω 时

    "AT GND"的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVCH16T245未规定 GND 容差、但应在0V、除非 AXC 和 LXC 数据表中对此进行了专门说明。 以下附件是 LVCH16T245数据表的参考:


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢大家。
    我想、如果不采用 LVCH 技术、则很难获取数据。

    但 AXC/LXC 数据表明了可能的操作。

    此致

    皮埃尔