This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304:一个短路

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204, TXS0108E, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175735/txb0304-txb0304-one-short-circuits

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104TXU0304TXU0104TXU0204TXS0108ESN74LXC8T245

我们希望使用 TXB0304将30Mhz CLK 从3V3传输到1V8。  由于输出端的布线过长(约7000mil)、我们发现波形质量较差。 使我们感到困惑 的是第一个低到高的下冲(用红色标记)。 我们怀疑此时一次性功能已关闭、但   数据手册中提到的开机持续时间高达10ns。

我对 TXB0304这个器件有疑问、尤其是在一次性电路上。  

1 μ s、第一次 下冲从低到高的原因(用红色标记)

2、TXB0104应用提到  :“O.S.S 电路打开 PMOS 晶体管(T1)的时间大约为10ns 或输出边沿的95%,以先发生者为准。”,TXB0304是相同的吗?

3、如何测试 单次触发的打开和关闭时间。(连接一个与接地并联的1K 电阻器?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号、请使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304等单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     还有具有 CLK 的16位定向数据。   使用不同的电平转换器并不是很合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了支持双向性、TXB 具有非常弱的输出驱动器。 因此它不适合高输出负载。

    如果双向信号有方向信号、则使用 SN74LXC8T245等方向控制转换器。 如果没有方向信号、那么您唯一的选择就是像 TXB0304或 TXS0108E 这样的自动双向转换器、您必须满足它们的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我们需要找出 导致该波形的原因、因为 当我们尝试 使用 TXB0304模型来仿真我们的电路时没有问题。

    我们无法解释 导致第一次 下冲从低到高的原因(用红色标记)。(我们怀疑一次性下冲)

    这就是我寻求 TI 帮助的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类振铃通常由长迹线的电容和电感负载引起。 您可以尝试将迹线建模为传输线。