This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16373A:ESD 性能、无需 ESD 保护二极管

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175738/sn74lvc16373a-esd-performance-without-esd-protection-diode

器件型号:SN74LVC16373A

各位专家:

该器件支持 IO 容限、因此我猜没有钳位二极管。 我还将参考以下链接。

(+)[常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

另一方面、数据表显示 ESD 性能如下。

这种不支持钳位二极管的5V 耐压逻辑电路是否具有高于 ESD 性能的常见标准?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和 GND 之间存在等效的齐纳二极管。 但它在远高于6.5V 的电压下发生击穿、因此没有针对持续时间超过 ESD 事件的6.5V 以上电压提供保护。