This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14:用于 SNJ54AC14W 的 IBIS 模型

Guru**** 2654555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1175633/sn54ac14-ibis-model-for-snj54ac14w

器件型号:SN54AC14

它可能关注的对象、

但愿你一切顺利。

如果您 有适合 SNJ54AC14W 的 IBIS 模型、敬请分享。

非常感谢您的支持。

此致、

Yohei Kusachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohei、

    但是、我们没有适用于该特定器件的 IBIS 模型、因为 IBIS 模型通常用于观察输入/输出行为、您可以使用本页 SN54AC00中的 IBIS 模型

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    非常感谢您的回复和 IBIS 模型链接。

    这对您有很大帮助。

    再次感谢您、希望您能有一个愉快的一天。

    此致、

    Yohei Kusachi