This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:上升时间/下降时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176556/sn74lvc1g17-rise-time-fall-time

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

您好!

对于以下器件、输出的 tr/tf (上升时间/下降时间)是多少?
我在数据表中找不到它。

SN74LVC1G17
SN74LVC2G17
SN74AHC14PWR

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数逻辑器件未指定输出转换率。 您是否可以访问 IBIS 仿真器? 这通常是获得相当精确的输出转换速率(包括系统的输出负载)的最简单/最快的方法。 您还可以根据器件的总输出电容和输出阻抗进行估算。 这里有一个有关此主题的常见问题解答: [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?