This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A-Q1:5年以上可靠性研究 SN74LVC14AQDRG4Q1六路施密特触发器

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176913/sn74lvc14a-q1-reliability-study-for-older-than-5-years-sn74lvc14aqdrg4q1-hex-schmitt-trigger

器件型号:SN74LVC14A-Q1

我想知道 TI 对于 SN74LVC14AQDRG4Q1的生产日期和使用有何建议
六路施密特触发器。  我的分销商的零件起始日期代码为15/40。  我们通常在不到4年的时间内购买组件。  TI 是否对旧器件进行了可靠性研究?

感谢您的帮助、

迪德里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dederick、

    我们的器件在生产时都经过了新的测试----我们不会在生产后几十年的时间里继续库存以进行测试(我从未听说过任何产品都是这样--有人这么做了吗?)。

    最接近的是 HTOL 测试、在该测试中、器件在高温(150C)下进行了"酷刑测试"、持续1000小时、以模拟在正常温度下更长的运行时间。 您可以在以下位置找到有关可靠性的信息: https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html