This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:干扰后访问485信号是一个大问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176826/txs0108e-access-485-signal-after-the-interference-is-a-big-problem

器件型号:TXS0108E

您好,

我使用此芯片将3.3V 的电平设置为1.8V。 连接 TXS0108时、第一个波形未连接、第二个波形错误。

已连接引脚 SMA_IN2。 10K 和50K 的外部上拉电阻测试的效果相同。 没有,没有改进。

请帮助您提出原因、谢谢!

e2e.ti.com/.../txs0108.docx